Careers

En Cummins estamos interesados en conocerle mejor durante los primeros pasos de nuestro proceso.  A continuación podrá revisar los consejos de un reclutador de nuestro equipo, que le ayudarán a prepararse para una entrevista telefónica:

 

¿Existen cosas sencillas que pueda hacer para tener una buena entrevista telefónica?​

“Tenga a mano un bolígrafo y un cuaderno para poder tomar nota de los detalles pertinentes, incluido el nombre de la persona que lo entrevista. Es una buena idea decir el nombre del entrevistador en la conversación para ayudar a establecer una relación, en especial si avanza bien y le piden que desarrolle determinados puntos. En general es algo positivo recordar con quien habla y no olvidarse de su nombre por los nervios”.

“Si tiene la oportunidad de hablar antes con el entrevistador, puede aprender sobre ellos o el gerente de contratación. Sea proactivo y pregunte qué expectativas puede tener el contacto de usted. La entrevista telefónica es importante para que luego pueda conocer al gerente de contratación, por lo tanto sea claro en todos los detalles”.

 

¿Por qué su estilo personal es importante para el éxito?​

“Sonreír mientras uno habla ayuda a conectarse con el entrevistador. Incluso en el teléfono, se distingue cuando alguien participa con una actitud social y cuando alguien no evidencia emociones. La inflexión de la voz y la energía se perciben, y presentan al candidato como una persona más interesante ante el entrevistador, por lo que tenga una actitud positiva y social”.

“Puede ser difícil para nosotros hablar con una persona que tiene actitud negativa. Siempre dé las gracias y termine la llamada con las razones por las que desea este empleo. Ayude a que la conversación termine con una nota positiva”.

“Las videoconferencias son otro paso positivo que pueden culminar en una entrevista cara a cara. Asegúrese de lucir presentable, mantenga la atención centrada en la cámara y no demuestre nervios. Recuerde que podemos verlo. Asegúrese de tener una buena conexión a Internet y esté atento al fondo que ofrece a la cámara. Mantenga el ambiente lo más conservador posible, en especial porque que puede distraer al entrevistador”.

 

¿De qué manera es importante mi situación el día de la entrevista?​

“Generalmente recomiendo hablar mediante una línea fija y es bueno contar con un número de respaldo en caso de que se corte la conexión. Algunos candidatos universitarios usan las cabinas de concentración en la biblioteca, ya que les ofrece un espacio privado, por lo que le recomiendo buscar un lugar donde se pueda concentrar en la conversación”.

“Piense en el tipo de distracciones que puede haber en su entorno: niños, animales, la televisión, compañeros de cuarto, etc. Es importante planificar para lo inesperado, ya que las distracciones generalmente tienen un impacto negativo en la conversación”.

“He tenido conversaciones que se cortaron porque el candidato hablaba por un teléfono celular desde el automóvil y se perdió la señal telefónica. También entrevisté por teléfono a candidatos que se encontraban en el medio del tránsito y podía oír las bocinas sonando de fondo. Una vez, un candidato altamente calificado estaba dando una entrevista para un puesto ejecutivo y, de la nada, un perro comenzó a ladrar. Este tipo de cosas muy pocas veces dejan una buena impresión en nuestro equipo de contratación”.